사물 인터넷

연결된 장치(사물)의 네트워크

사물 인터넷(IoT)은 최종 사용자에게 편의성, 편안함 및 효율성을 제공하기 위해 데이터를 수집, 처리 및 교환하기 위해 인터넷에 연결되는 점점 커지는 장치 네트워크를 설명하기 위해 만들어진 용어입니다. 이는 제조, 스마트 홈, 운송, 의료 및 농업과 같은 다양한 분야에서 우리 주변의 물리적 장치와 상호 작용하는 방식을 크게 변경하여 상당한 흥미를 유발합니다. IoT는 삶의 거의 모든 부분에서 혁신을 촉진합니다.

IoT란 무엇일까요? 연결된 장치의 네트워크입니다!

사물 인터넷(IoT)은 전자 장치, 소프트웨어, 센서, 액추에이터가 내장된 물리적 장치, 차량, 건물 및 다양한 품목의 네트워크로서, 연결을 통해 데이터를 수집하고 교환할 수 있습니다. 이 네트워크는 실제 세계를 컴퓨터 기반 시스템에 직접 통합함으로써 효율, 정확성 및 재정적 이익을 향상시킵니다. IoT는 도시의 인텔리전스를 향상시키고 인간과 환경 간의 상호 작용을 촉진하며, 비용과 자원 소비를 줄이면서 신뢰성, 탄력성 및 효율성을 향상시킬 것으로 기대됩니다. 가정 자동화가 중요한 역할을 하지만, IoT도 제조, 건물 자동화, 자동차, 운송, 의료, 농업 등을 포함한 광범위한 산업 분야에서 기회를 제공합니다. 당사는 업계를 선도하는 공급업체 및 서비스 제공업체로 구성된 글로벌 네트워크를 통해 IoT 솔루션을 손쉽게 구현할 수 있는 탁월한 생태계를 고객에게 제공하여 시장 출시 기간을 단축합니다. 최신 뉴스, 주요 기사, 사례 연구, 백서, 애플리케이션 노트 및 IoT 애플리케이션을 실행하는 데 도움이 되는 다양한 IoT 지원 제품에 이르기까지 IoT 애플리케이션의 가능성을 모색할 수 있는 흥미로운 기술 자료를 찾을 수 있습니다.

기술 찾아보기

에지 장치: 센서 및 액추에이터

수집 - 에지 장치(센서 및 액추에이터)

이것은 모든 IoT 시스템에서 가장 중요한 장치입니다. 주로 물리적 환경 정보를 수집하는 감지 장치 또는 출력으로 외부 세계를 제어하는 액추에이터로 작동합니다. 경우에 따라 에지 장치는 물리적 환경을 수집하고 제어하기 위한 감지 및 동작 장치 역할을 하는 이중 역할을 수행합니다. 더 큰 IoT 애플리케이션은 네트워크를 형성하기 위해 많은 수의 에지 장치를 필요로 합니다. 이러한 경우 각 에지 장치(노드)는 개별적으로 인식하고 효과적으로 통신하기 위해 고유 식별자가 있어야 합니다.

에지 장치(노드)의 일반적인 예:
  • 센서: 온도, 습도, 압력, 가스, 빛, 소리, RFID, NFC, 초음파, 유량계, 유체, 카메라 등
  • 액추에이터: 스위치, 릴레이, PLC, 모터, 빛, 소리 등
연결

연결 - 무선

연결은 IoT 시스템의 가장 중요한 요소로서 애플리케이션 요구 사항에 따라 유선 또는 무선이 될 수 있습니다. 연결의 주된 역할은 에지 장치에서 수집한 정보를 게이트웨이(또는 허브)에 안전하게 연결하여 전송하는 것이며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 정보가 양방향으로 전송되어야 하기 때문에 이중 연결이 중요합니다. 애플리케이션 영역에 따라 네트워크 범위는 PAN, LAN, WAN, MAN 등으로 구분됩니다.

연결 유형:
  • 무선: WiFi, Bluetooth (BLE), ZigBee, Z-Wave, RFID, LoRaWAN, SigFox, 셀룰러 등
게이트웨이

제어 - 게이트웨이

모든 IoT 애플리케이션의 중심인 게이트웨이는 클라우드와 전체 에지 장치 네트워크의 중앙에 위치하여 IoT 애플리케이션에 로컬 인텔리전스를 제공합니다. 게이트웨이의 역할은 전체 에지 장치 네트워크에서 정보를 수집하고 처리한 다음 이를 (특정 소프트웨어 애플리케이션을 실행하는) 클라우드 또는 데이터 센터로 전송하는 것입니다. 또한 클라우드 애플리케이션에서 수신한 정보를 개별 에지 장치(액추에이터)로 다시 보냅니다. 부하가 큰 작업은 클라우드 측에서 실행되는 소프트웨어로 수행되는 반면 게이트웨이는 로컬 인프라에서 작은 처리 및 인텔리전스 제어를 수행합니다.

일반적으로 게이트웨이는 단일 또는 다중 고성능 MCU/MPU를 기반으로 하는 싱글 보드 컴퓨터 또는 하이브리드 플랫폼으로 구성됩니다. 다양한 유형의 에지 장치와 다양한 유형의 연결 옵션을 제공함으로써 로컬 인프라를 이더넷 또는 WiFi 라우터의 도움을 받아 인터넷을 통해 데이터 센터 또는 클라우드에 연결합니다.

게이트웨이는 일반적으로 특정 IoT 애플리케이션을 위해 설계되거나 사용자 지정되기 때문에 쉽게 제공되는 장치가 아닙니다.

클라우드(데이터 센터)

클라우드 - 데이터 센터

클라우드란 무엇일까요? 클라우드는 복잡한 계산, 처리 및 분석을 수행하고 인터넷을 통해 저장소, 데이터베이스 네트워킹 등을 제공하는 미들웨어 및 소프트웨어 서비스의 조합입니다. IoT 인프라에서 게이트웨이가 수집하는 모든 데이터는 안전하게 수집, 처리, 분석, 저장되어야 하며, 어디서나 쉽게 액세스할 수 있어야 합니다. 클라우드 서비스는 이 요구 사항을 충족시키고 로컬 인프라에서 발생하는 모든 과중한 부하를 줄이는 데 사용됩니다.

클라우드 서비스 유형:
  • 서비스형 인프라(IaaS)
  • 서비스형 플랫폼(PaaS)
  • 서비스형 소프트웨어(SaaS)

추천 제품

Trinamic

TMC5160 controller/driver IC

지금 쇼핑하기
muRata

LBEE5KL1DX - 2.4GHz WiFi + Bluetooth Module

지금 쇼핑하기
ARM

KEIL MDK-ARM Software Development Tools

지금 쇼핑하기
Arduino

Arduino MKR1000 IoT WiFi Development Kit

지금 쇼핑하기
Honeywell

SEK0002 Evaluation kit

지금 쇼핑하기
HIROSE(HRS)

The U.FL series ultra miniature coaxial connector

지금 쇼핑하기
R&S

Buy a R&S New RTM3000 350Mhz and above Oscilloscopes and get a FREE 3GHz Spectrum Analyser

지금 쇼핑하기
Keysight

Keysight ready-to-teach IoT applied courseware

지금 쇼핑하기

비디오

How It Works: Internet of Things

Intel IoT - What Does The Internet of Things Mean?

The Internet of Things: Architecture and Protocols

빠른 제품 출시

빠른 제품 출시

설계 또는 제조 서비스가 필요하십니까?

당사의 사내 서비스가 개념에서 생산에 이르기까지 혁신을 가속화해 드립니다.