브러시리스 DC(BLDC)
브러시리스 DC(BLDC) 모터는 전자적으로 정류된 모터라고도 합니다. 회전자에는 브러시가 없으며 특정 회전자 위치에서 전자적으로 정류가 수행됩니다. BLDC 모터는 브러시 DC 모터와 유사하게 동작할 수 있도록 하는 고유한 후면 EMF 파형이 있는 영구 자석 동기 모터입니다. BLDC 모터는 DC 전압원에서 직접 작동하지 않습니다. 그러나 기본 작동 원리는 DC 모터와 유사합니다.
브러시리스 DC 모터에는 영구 자석이 있는 회전자와 권선이 있는 고정자가 있으며, BLDC 모터는 기본적으로 내부가 뒤집히는 DC 모터입니다. 브러시와 정류자가 제거되었고 권선이 제어 전자 부품에 연결됩니다. 제어 전자 부품은 정류자의 기능을 대체하고 적절한 권선에 동력을 공급합니다. 권선은 고정자 주위를 회전하는 패턴으로 동력이 공급되며, 동력이 공급된 고정자 권선은 회전자가 고정자와 정렬되도록 회전자 자석과 스위치를 안내합니다.
브러시리스 DC 모터는 높은 신뢰성과 효율성 및 높은 출력 대 볼륨 비율이 필요한 응용 분야에 이상적인 선택입니다. 일반적으로, BLDC 모터는 광범위한 속도 범위에서 많은 양의 토크를 제공할 수 있는 고성능 모터로 간주됩니다.
기본 모터 제어 페이지로 돌아가기