LED(발광 다이오드)
LED(발광 다이오드)는 전류가 통과할 때 가시 광선을 방출하는 반도체 소자입니다. 빛이 특별히 밝지는 않지만, 대부분의 LED에서는 단일 파장에서 발생하는 단색 빛입니다.
LED의 반도체 소자에 사용되는 재료가 색상을 결정합니다. 현재 조명 시스템에 사용되는 두 가지 주요 유형의 LED는 적색, 주황색 및 황색 LED용 알루미늄 갈륨 인듐 인화물(AlGaInP 또는 AlInGaP) 합금과 녹색, 청색 및 백색 LED용 인듐 갈륨 질화물(InGaN) 합금입니다. 이러한 합금의 구성이 약간 변화하면 방출되는 빛의 색상이 바뀝니다. LED의 출력 범위는 적색(약 700나노미터의 파장)에서 청자색(약 400나노미터)까지 다양합니다. 일부 LED는 적외선(IR) 에너지를 방출합니다(830나노미터 이상). 이런 장치는 적외선 방출 다이오드(IRED)로 알려져 있습니다.
조명 응용 분야에 사용되는 대부분의 일반적인 광원에 비해 LED는 상대적으로 광출력이 낮으므로 그러한 용도에 맞는 어레이 및 기타 구성으로 패키지될 것입니다. 현재 단일 흰색 LED 패키지는 거의 100루멘에 도달했습니다. 물론 광출력은 파장에 따라 달라집니다. LED는 효율성과 저에너지 특성으로 인해 대부분의 기존 광원을 대체하기 시작하고 있으므로 중요합니다. LED는 일반 조명용 전구 및 기구에 통합되어 있습니다. 작은 크기의 LED는 독특한 설계 기회를 제공합니다. 일부 LED 전구 솔루션은 물리적으로 익숙한 전구와 유사할 수 있으며 기존의 전구 모양과 잘 어울립니다.
LED는 조명 폼 팩터를 혁신할 수 있는 엄청난 기회를 제공하며 기존의 조명 기술에 비해 더 광범위한 응용 분야에 활용할 수 있습니다. LED는 방열판을 사용하여 LED에서 발생하는 열을 흡수하고 주변 환경으로 방출합니다. 따라서 LED가 과열되거나 타는 것이 방지됩니다. 열 관리는 일반적으로 LED 수명 주기 동안 LED의 성공적인 성능을 유지하기 위한 가장 중요한 단일 요소입니다. LED가 작동하는 온도가 높을수록 빛의 성능이 빠르게 저하되고 유효 수명이 짧아집니다.
기본 조명 페이지로 돌아가기