완벽한 MRO 솔루션으로 가동 중지 시간 감소
유지보수와 안전은 장비와 설비의 기능을 유지하고 보존하는 데 매우 중요합니다.
완벽한 MRO 솔루션으로 가동 중지 시간 감소
유지보수와 안전은 장비와 설비의 기능을 유지하고 보존하는 데 매우 중요합니다.
Eaton, Hammond, L-com, Schneider Electric, Brady, Omron IA, 3M 등 시장을 선도하는 주요 제조업체의 다양한 산업 자동화 및 제어 제품을 살펴보세요.
유지보수는 회사의 기술적 구조물의 안정성 또는 생산성을 보장하는 데 필수적입니다. 특히나 정기적인 유지보수는 더 안전하고 건강한 근무 조건을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 유지보수가 부족하거나 부적절하면 심각하고 치명적인 사고나 건강 문제가 발생할 수 있습니다.
유지보수 기능은 기존의 사후 처리에서 계획, 예측 나아가 자체 수정이라는 방향으로 진화하고 있습니다. 작동 센서 기술의 발전은 가상현실(VR)/증강현실(AR), 클라우드 기반 플랫폼 및 분석을 비롯한 정보 기술의 진보와 결합하여 성능 수준에 대한 실시간 데이터를 제공하고 설비 효율의 저하 없이 예측 또는 예약된 유지보수에 대한 윤곽을 그리는 데 도움이 되고 있습니다.
시정 유지보수: 시정 유지보수는 고장 난 장비, 기계 또는 자산이 정상 작동을 위해 설정된 허용 한도 또는 한계 내의 작동 상태로 복원될 수 있도록 고장을 식별, 격리 및 수정하기 위해 실시됩니다.
예방 유지보수: 예방 유지보수는 장비를 계속 작동하게 하고, 예정에 없는 가동 중단을 막으며 예기치 않은 장비 고장으로 인한 비용 지출을 방지할 수 있는 정기적이고 일상적인 유지보수를 말합니다.
예측 유지보수: 예측 유지보수 기법은 정상 작동 중에 장비의 상태 및 성능을 모니터링하여 유지보수 시기를 예측하는 데 사용됩니다. 여기서는 특정 변수 값을 모니터링하고 데이터 주도 결정을 내림으로써 기계의 상태 및 작동 능력을 보고합니다.
셧다운 유지보수: 셧다운 유지보수를 통해 수명 및 사용 관련 성능 저하를 경험한 부품은 평균 고장 간격보다 짧은 설정 빈도로 자동 교체됩니다. 이를 통해 예기치 않은 고장을 방지하고 최대한의 생산 시간을 확보할 수 있습니다.
정기 유지보수: 정기 유지보수는 정해진 일정에 따라 장비에 수행하는 유지보수입니다. 이 방식은 데이터 수집, 육안 검사, 세척, 윤활 등 일련의 주요 작업으로 구성됩니다.
안전은 설계, 제조, 설치, 조정, 작동, 유지보수, 최종 폐기와 같은 생산의 전 단계에서 고려해야 할 필수 요소입니다. 기계, 시설 그리고 개인의 안전은 각각 안전 인터록 스위치, 안전 표지, 복장을 통해 달성할 수 있습니다. 기계류 지침은 제조업체가 멀티미터 및 열화상 카메라와 같은 기계 및 테스트 장비에 대한 최소 안전 수준을 보장하도록 강제하기 위해 존재합니다. 기계 및 공구는 이 지침에 명시된 필수 보건 및 안전 요구 사항(EHSR)을 준수해야 하며, 따라서 최소 수준의 보호 표준을 반드시 제공해야 합니다.
사용하는 유지보수 방식이 무엇이든, Farnell 엘리먼트14는 많은 주요 브랜드의 광범위한 유지보수, 수리 및 안전 제품을 제공합니다. 당사의 다양한 부품, 공구, 장비를 사용하여 고객님의 생산 시설, 기계 및 안전 장비를 양호하게 유지보수하세요. 당사는 위험을 최소화하고 규정을 준수하며 모든 현장 직원의 안전을 보장하도록 도와 드릴 수 있습니다.
제품 수명 주기 및 운영의 모든 단계를 위한 솔루션
The engineer’s choice for quality & value
업계를 주도하는 제품을 한곳에서 모두 구매하세요
패널 제작 및 유지에 필수적인 가장 발전된 최고 수준의 제품을 보여주는 산업용 제어 패널에 관한 새로 출시된 당사의 대화형 카탈로그를 살펴보세요.
귀하의 생산 공정을 최적화하는 첨단 솔루션이 적용된 산업용 생산 라인에 대한 대화형 카탈로그를 확인해 보세요.
인류 역사상 가장 위대한 혁명! 인공 지능에는 인간의 지능을 기계에 통합시키는 모든 개념이 포함됩니다
전문가급 도구로 테스트, 측정하고 마스터하세요
당사는 고객님의 설계, 비즈니스, 경력 개발을 위한 백서, 기술 자료, 동영상, 교육 모듈, 튜토리얼 등 다양한 자료의 라이브러리를 계속 확장하고 있습니다