보안 솔루션을 위한 최첨단 전자 장치

AI와 디지털, 물리적 응용 분야용

응용 분야

Matter용 장치 인증

디바이스-클라우드 인증

장치 간 인증

보안 장치 ID 프로비저닝

ID 수명 주기 관리

데이터 보호

위조 방지 및 브랜드 보호

액세스 제어

보안 위성 IoT 연결

추천 솔루션

고객이 누리는 혜택은 다음과 같습니다.

  • 유연한 연결성

    다양한 사용 사례에는 다양한 연결 솔루션이 필요합니다.

  • 지능형 모션

    신속한 타기팅, 정밀 추적

  • 비전 증대

    혹독한 날씨와 복잡한 환경을 극복합니다.

  • 엣지 보안

    템퍼링 방지 및 데이터 보호

  • 지능형 엣지 실현

    실시간 엣지 분석으로 실행 가능한 인사이트를 얻을 수 있습니다

고정밀 이미징 및 고급 감지

  • 다양한 고해상도 이미저와 모션 지원 카메라는 어느 방향에서도 더 선명한 시야를 제공합니다.
  • 다른 감지 방식(열/레이더/오디오)을 추가하면 어떠한 환경에서도 가시성을 확보할 수 있습니다.

사이버 보안 및 GDPR

  • 데이터 보안에 대한 경각심이 높아짐에 따라 관련 법규가 강화되고 현지화된 공급업체 채택이 증가하고 있습니다.
Powerful edge processingNORDIC SEMICONDUCTOR

강력한 엣지 처리

Nordic Semiconductor는 초저전력 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 무선 기술을 한 차원 끌어올려 엣지에서 더욱 강력한 데이터 처리를 가능하게 함으로써 개별 응용 분야에 상당한 이점을 제공합니다. Nordic SoC에서 Edge AI를 사용해야 하는 이유는 무엇입니까? 기능 보장 장치에서 Edge AI를 사용하면 경쟁사와 차별화할 수 있는 새롭고 혁신적인 기능을 제품에 추가할 수 있습니다. 대역폭 및 지연 시간 실시간으로 로컬에서 데이터를 처리합니다. 대역폭을 사용하여 원시 데이터를 전송할 필요가 없으며 클라우드에서 응답을 기다리는 시간을 낭비하지 않아도 됩니다. 전력 및 효율성 로컬 프로세싱은 데이터를 무선으로 전송하는 것보다 전력을 덜 사용하므로 장치를 더 오래 작동할 수 있고 배터리 크기를 줄일 수 있습니다. ML Studio로 시작하세요 ML Studio는 Nordic 하드웨어에서 실행할 내장된 ML 모델을 생성하는 Nordic의 자체 플랫폼입니다. ML Studio는 Edge Impulse와의 긴밀한 협력으로 개발되었으며 이 솔루션을 기반으로 작동합니다.

Raspberry Pi Camera BoardRASPBERRY PI

Raspberry Pi 카메라 보드

Raspberry Pi NoIR 카메라 모듈 v2는 Raspberry Pi용으로 맞춤 설계되었으며 고정 초점 렌즈가 장착된 고품질 8메가픽셀 Sony IMX219 애드온 이미지 센서입니다.

Security & Access ControlNEXPERIA

보안 및 액세스 제어

카메라 센서, PIR 센서, 사이렌, 중앙 경보, 원격 제어, 접촉 센서, 화재/연기 센서, 전자 잠금 장치와 같은 장치는 보안 및 접근 제어 시스템에서 필수적인 요소입니다. Nexperia의 부품은 다양한 기능에서의 장치 설계를 개선하고 최적화합니다. Nexperia의 설계 권장 사항: 스위치 손실이 낮을수록 열 성능이 향상됩니다. 적절한 ESD 부품을 선택하여 HMI 및 디스플레이를 ESD 손상으로부터 안전하게 보호하세요. DFN, WLCSP, XQFN, X2SON과 같은 초소형 패키지는 더 높은 통합과 더 작은 장치를 가능하게 합니다. 배터리 수명 부스터 IC로 코인 셀 기반 장치에서 배터리 수명을 연장하세요. 에너지를 수집하는 PMIC를 사용하여 에너지 독립형 장치를 개발하세요. Nexperia 논리 부품의 대기 전류는 0.5nA로 매우 낮아 에너지 효율성이 높은 장치를 지원합니다.

응용 분야

Internet of Things

사물 인터넷

Artificial Intelligence

인공 지능

Industrial Automation & Control

산업 자동화 및 제어

Healthcare

Healthcare

Robotics

로봇공학

Maintenance & Safety

유지 관리 및 안전

Alternative Energy

Alternative Energy

더 많은 자원

계산기 및 변환 차트
선택 가이드 및 카탈로그
필수 학습 모듈
Tech Spotlight
설계 자원
엔지니어링 용어
기술 지원
Parts Finder Tools
Trade Account