디스플레이
디스플레이 기술은 전자 업계에 도입된 이후 크게 발전해 왔습니다. 디스플레이는 정보 전달 방식에 있어 중요한 역할을 합니다. 오늘날의 디스플레이 시장은 각각 장단점이 있는 다양한 선택권을 제공합니다.
디스플레이
디스플레이 기술은 전자 업계에 도입된 이후 크게 발전해 왔습니다. 디스플레이는 정보 전달 방식에 있어 중요한 역할을 합니다. 오늘날의 디스플레이 시장은 각각 장단점이 있는 다양한 선택권을 제공합니다.
초기에는 CRT가 디스플레이 산업을 독점했지만 현재는 새로운 기술로 대체되고 있습니다. 현재 패시브 또는 액티브 매트릭스를 사용하는 LCD는 휴대용 장치에 적용되고 있으나 컴퓨터 모니터와 텔레비전과 같은 대형 화면 분야로도 확장되고 있습니다. 오늘날 HD TV에서 핸드헬드 장치에 이르기까지 다양한 소비자 제품에서 다양한 디스플레이 기술을 사용합니다.
수년 동안 박막 트랜지스터(TFT) 액정 디스플레이(LCD)로 대표되는 풀 컬러 평면 디스플레이는 전 세계의 집중적인 연구 활동을 통해 디지털 카메라, 노트북 PC 및 얇은 평면 TV 같은 많은 새로운 응용 분야를 지원해 오고 있습니다. 최근에 소형 모바일 디스플레이 개발은 스마트폰과 태블릿 PC의 까다로운 요구 사항을 지원하기 위한 연구개발을 주도해 오고 있습니다. 이러한 용도로 사용되는 디스플레이에서 중요한 가치는 고선명, 고화질, 저전력 소비, 소형 폼 팩터 및 사용하기 쉬운 터치 사용자 인터페이스(UI)라고 할 수 있습니다. 디스플레이 기술에는 액정 디스플레이, 유기 발광 다이오드, 디지털 광 처리 기술, 플라스마 디스플레이, 전계 방출 디스플레이, 전자 종이 등이 포함됩니다.
디스플레이 기술은 정보를 전달하는 가장 효과적인 방법입니다. 연구자들이 지속적으로 혁신적인 아이디어를 만들어 내면서 디스플레이 기술은 더욱 정교해 지고 있습니다. 차세대 디스플레이는 더 가볍고, 얇고, 유연하며, 적응성이 뛰어나고, 전력 효율성이 높으며, 사회의 변화하는 요구에 부응할 것입니다. 발광 폴리머로 구성된 유기 LED는 자체 발광하여 얇은 절전형 디스플레이를 제공할 수 있습니다. 많은 초소형 미러를 사용하는 DLP 기술은 최대 35조개의 색상으로 화면에 크고 밝은 투사를 생성할 수 있습니다. 플라즈마 디스플레이는 매우 큰 화면에 우수한 품질의 영상을 생성합니다. 전계 방출 디스플레이는 큰 부피가 아니어도 CRT와 같은 고해상도 이미지를 생성할 수 있습니다. 전자 종이 제조사들은 종이와 유사한 특성을 가진 디스플레이를 개발함으로써 종이를 대체하기 위해 노력하고 있습니다. 고품질 디스플레이에 대한 수요는 기술 발전을 촉진할 것입니다.